Trane Service - für unsere Kunden ist das Beste gerade gut genug

Profitieren auch Sie von unserem Trane Service!
Trane Service ist ein individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmtes und leistungsstarkes Kunden-Serviceprogramm. Wir bieten Ihnen über den Erwerb unserer Produkte hinaus eine Rundum-Betreuung an, die keine Wünsche offen lässt. Verlassen Sie sich ruhig auf uns - mit uns gehen Sie auf Nummer sicher.

Wartungsverträge

Wir stimmen Ihren Vertrag individuell auf Ihre Bedürfnisse ab. Durch regelmäßige Wartungen an Kältemaschinen werden Mängel vorzeitig erkannt und Kosten für aufwändige Instandsetzungen und Produktionsstillstände verhindert. Gleichzeitig wird der Wirkungsgrad und der Energieverbrauch der Maschine laufend optimiert.

Wartungs- und Instandhaltungsverträge

Trane bietet Ihnen verschiedene Formen von Wartungsverträgen an. Treten Mängel an den Kühl- und Klimageräten auf, werden die Instandsetzungen durch den Vertrag abgedeckt. Wir empfehlen Ihnen diese Vertragsform besonders dann, wenn die Betriebskosten für die Geräte im Vorfeld festzulegen sind und unvorhersehbare Kosten ausgeschlossen werden sollen.



Fernüberwachung
Externe Computer-Überwachungsprogramme helfen dabei, Funktionsstörungen zu erkennen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen - noch bevor Sie mit dem Problem konfrontiert werden.

Anlagen- und Alarmüberwachung
Wenn Sie sich für ein System Tracer-Summit™ mit einer Gebäudesteuereinheit BCU (Building Control Unit) oder einem RMU, Remote Motoring Unit, entscheiden, übernimmt der Trane Service für Sie die Alarm- und Anlagenüberwachung.

Bei der Alarmüberwachung überträgt ein Modem selbstständig einen Alarm auf einen Überwachungs-PC in der nächsten Trane-Niederlassung. Im Rahmen der Anlagenüberwachung fragt ein Modem regelmäßig System- und Anlagendaten ab und wertet diese aus. Gezielte Maßnahmen können nach den gewonnenen erkenntnissen getroffen und die Kosten nach Aufwand projektspezifisch ermittelt werden.

Details stimmen Sie direkt mit dem lokalen Trane Service ab.

Wirbelstrom-Rohranalyse

Zeit und Kosten sparend erkennt die Wirbelstrom-Rohranalyse undichte Stellen in den Rohrbündelwärmetauschern, die durch Verschleiß, Korrosion oder sonstige Schäden entstanden sein können. Die frühzeitige Beseitigung kleinster Lecks spart Ihnen bares Geld.


Volumenstrommessung

Viele hydraulische Probleme lassen sich mittels einer Wassermengenmessung frühzeitig erkennen und lösen. Besonders bei Plattenverdampfern lässt sich bei gleichzeitiger Messung des wasserseitigen Druckverlustes über den Verdampfer ein genaues Bild über den Verschmutzungsfaktor machen. Einem Verschluss des Verdampfers und damit sehr hohen Reparaturkosten wird somit vorgebeugt. Auch das hydraulische System lässt sich auf diese Weise leicht überprüfen und optimieren.

Videoskop
Videoskopuntersuchungen an schwer zugänglichen Stellen sind eine preiswerte Alternative zu herkömmlichen teuren Demontagen bei Untersuchungen. Wir können damit Geräteteile für Sie überprüfen, die ohne Videoskop beschädigt oder ganz zerstört werden würden. Gewonnene Eindrücke und Erkenntnisse werden nicht nur beschrieben, sondern sind im Bild festgehalten.


Trane-Öle
Unsere speziell für Trane entwickelten Öle garantieren Ihnen eine lange Lebensdauer für Trane-Maschinen aller Art, egal ob mit Kolben-, Spiral-, Schrauben- oder Turboverdichtern ausgerüsteten Geräten. Öle sind bei modernen Maschinen mit Schrauben- und Spiralverdichtern enorm wichtig geworden. Sie übernehmen nicht nur die Schmierung der Kompressoren, sondern sind auch Teil des Dichtungssystems innerhalb der Kompressoren. Auf Grund dieser hohen Anforderung hat Trane in Zusammenarbeit mit namhaften Chemiefirmen einspezielles Öl entwickelt.

Ölanalyse
Diese einfache und kostengünstige Kontrolle gibt innerhalb kürzester Zeit Auskunft über den Verschmutzungsgrad sowie den Feuchtigkeits- und Metallpartikelanteil im Öl. Die Ergebnisse liefern Ihnen eindeutig Auskunft über den Verschleiß des Verdichters.



Alt mit neu - spart bares Geld
Besonders kostengünstig sind die Kolbenverdichter, die in unseren Trane Werken überholt werden. Alte Verdichtergehäuse kombiniert mit neuen Originalteilen sparen Ihnen bares Geld - und werden natürlich den gleichen Tests unterzogen wie neue Verdichter.

Sorgen Sie vor!
Um die Lebensdauer von Kolbenverdichtern zu verlängern, ist eine regelmäßige Wartung notwendig. Bei Kolbenverdichtern sollten im Zuge der Wartung alle 15.000 Betriebsstunden Verschleißteile im Kompressor gewechselt werden. Trane bietet für diese Überholung einen preiswerten Kit an, der alle erforderlichen Ersatzteile enthält. Also, sorgen Sie vor!

Optimierung der Regelung.
Um ältere Wasserkühlmaschinen effizienter zu betreiben und die Zuverlässigkeit zu erhöhen bieten wir die Möglichkeit die Regelung der Maschinen auf den aktuellen technischen Stand zu bringen.

  • Austausch der Maschineninternen Regelung

Als Bestandteil unserer Produktpalette bieten wir Ihnen Regler, welche Wasserkühlmaschine(n) und die Peripherie wie Kalt- und Kühlwasserpumpen, sowie Kühltürme und Rückkühlwerke regeln können. Mit unseren aktuellen Reglern und dem Know How eines Herstellers von Wasserkühlmaschinen und übergeordneten Regelungen bieten wir ihnen die Möglichkeit für einen wirtschaftlicheren Betrieb des Gesamtsystem Kaltwassererzeugung.

  • Regelung von mehreren Kältemaschinen in Sequenz
  • Steuerung und Regelung der Peripherie (Pumpen, Rückkühlwerke, Stellantriebe u.s.w.)
  • Fernüberwachung der Wassserkühlmaschinen bzw. des Systems

Profitieren auch Sie von unserem Trane Service!